Come possiamo aiutarti?
Categorie
PCB & PCBA
1. Quali file devo preparare per ottenere un preventivo per PCB e PCBA?
2. Come posso ottenere un preventivo per PCB e PCBA?
3. Quanto tempo ci vuole per ricevere un preventivo per PCB e PCBA?
4. Qual è il tempo di produzione per PCB e PCBA?
5. Qual è il MOQ per PCB e PCBA?
6. Quali sono i principali prodotti dei vostri servizi PCB e PCBA?
7. Come ottenere coupon per PCB e PCBA?
8. Come utilizzare il coupon per il mio ordine di PCB e PCBA?
9. Come posso ottenere supporto per PCB e PCBA?
10. Come garantite la riservatezza dei nostri file e informazioni PCB e PCBA?
11. Come realizzare i ponti di resistenza alla saldatura per i circuiti stampati?
12. Cosa farete con le descrizioni in inglese e gli altri allegati nel file zip per il circuito stampato?
13. Cosa succede se il file PCB e il file Gerber sono presenti contemporaneamente nel file zip?
14. Come eseguire i bordi o gli slot placcati per il circuito stampato?
15. Chi è responsabile del problema di incompatibilità software del circuito stampato?
16. Come vengono gestite le marcature sui materiali di base?
17. Cosa fare se il mio progetto prevede tagli a V, ritagli, fresature e scanalature per il circuito stampato?
18. Visualizzazione Gerber
19. Qual è il testo più piccolo che è possibile stampare sui circuiti durante l'assemblaggio PCB?
20. Posso effettuare un ordine per la produzione di PCB a 3 strati?
21. Come effettuare correttamente un ordine ripetuto?
22. Quali sono gli standard di progettazione per i contorni del PCB?
23. Potete produrre circuiti stampati di dimensioni superiori a 200mm x 250mm?
24. Cosa bisogna considerare riguardo allo spessore del contorno della scheda, delle fessure, dei ritagli e della fresatura?
25. Quali sono i vostri suggerimenti per schede di dimensioni pari o inferiori a 50mm x 50mm?
26. Potete indicarmi le dimensioni massime per l'assemblaggio di un PCB? Abbiamo dimensioni diverse per vari tipi di ordine.
27. In un design di PCB flessibile, quali tipi di rinforzo supportate?
28. Per quanto tempo può essere utilizzata efficacemente una scheda PCB?
29. Qual è il valore della costante dielettrica o permittività relativa dell'FR-4 utilizzato nel PCB a 2 strati da 1 oz?
30. Potete fornire la classe di temperatura/fuoco (per conformità con EN62368-1), la dichiarazione sulle sostanze tossiche (dichiarazione RoHS 3) e la dichiarazione SVHC per i miei ordini di schede FR-4?
31. Posso conoscere i valori dello stack di strati per la base in alluminio?
32. I connettori a foro passante possono essere utilizzati in un PCB in alluminio per collegarsi allo strato di rame, o rischiano di creare un cortocircuito con il substrato in alluminio?
33. Qual è la temperatura massima utilizzabile nel forno di rifusione per la saldatura di PCB flessibili?
34. È possibile procedere senza finitura superficiale sul PCB?
35. In un circuito stampato personalizzato, qual è il formato di file richiesto per l'estensione del file di foratura?
36. Il nostro progetto prevede la produzione di un PCB rigido a 4 strati con uno spessore di 2mm e uno spessore del rame di 2 Oz sia sugli strati interni che esterni. È possibile mantenere una larghezza di pista e una distanza di 6 Mil?
37. È necessario che io specchi il mio progetto PCB prima di caricare i file Gerber, o viene gestito automaticamente? È un PCB a singola faccia.
38. Dato che su circuiti stampati a quattro strati possiamo utilizzare solo fori passanti (PTH) e non via cieche, come si ottiene l'interconnessione tra gli strati intermedi?
39. In un PCB flessibile a 2 strati, il rinforzo è posizionato tra i due strati?
40. Quante volte sono classificati i vostri PCB flessibili per la flessione? Devo scegliere un PCB flessibile per un'applicazione con un carrello in movimento continuo ed è importante assicurarsi che le specifiche siano sufficienti.
41. Quali documenti sono necessari per gli ordini PCBA?
42. Supportate sia componenti SMD che THT per l'assemblaggio PCB?
43. Assemblate schede con componenti SMD su entrambi i lati?
44. Supportate il download del file Pick and Place corretto per PCBA dal vostro sistema?
45. Quali package sono supportati dal servizio di assemblaggio PCB economico?
46. Cosa include il vostro preventivo per l'assemblaggio PCB?
47. Supportate il montaggio di componenti THT? Qual è il costo?
48. Accettate componenti forniti dai clienti?
49. Quali sono i requisiti per il pannello di schede?
50. Devo aggiungere io stesso i segni di riferimento (fiducial marks)?
51. Offrite il servizio di assemblaggio per schede prodotte da un'altra azienda?
52. Supportate l'assemblaggio di componenti BGA?
Visualizzazione Gerber
L'anteprima/visualizzatore Gerber sul sito web serve esclusivamente per un rapido controllo dei file prima di procedere al pagamento dell'ordine PCB. Tuttavia, a volte il sito potrebbe non visualizzare tutto correttamente, quindi in caso di dubbi è consigliabile verificare attentamente i file durante la fase di inserimento dell'ordine.